This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:RTOS 项目编译问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/871978/ccs-tms320f28377s-rtos-project-compile-issue

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

e2e.ti.com/.../Add_5F00_F2837xS_5F00_CodeStartBranch.asm.txt

您好、C2000专家、
我的客户构建了一个基于 RTOS 的项目(BIOS_6_76_00_08)。
他们首先可以成功构建项目。
但是、当他们添加文件"F2837xS_CodeStartBranch.asm"和"F2837xS_GlobalVariableDefs.c"时、构建选项期间会出现一些错误。
我附加单个添加"F2837xS_CodeStartBranch.asm"和单个添加"F2837xS_GlobalVariableDefs.c"的控制台文件、并添加这两个文件。
请您对此进行解释。

BR
Emma

e2e.ti.com/.../Add_5F00_F2837xS_5F00_GlobalVariableDefs.c.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma!

    SYS/BIOS 会将其自己的启动代码插入 BEGIN、因此您实际上不需要使用 CodeStartBranch.asm。 如果需要一些定制、SYS/BIOS 提供了一些插入某些用户功能的机会。 请参阅此处的使用 SYS/BIOS 的引导顺序部分:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/SYS/BIOS_for_the_28x#Normal_Boot_Sequence_without_SYS.2FBIOS

    关于其他警告、如果他们未使用 EMUKeyVar、DcsmZ1OtpFile 或 DcsmZ2OtpFile、他们可以从 GlobalVariableDefs.c 中删除它们 或者、他们也可以使用已删除这些头文件的最新 C2000Ware 版本。

    惠特尼