This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:重新烘烤时的保存期

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/888397/tms320c28346-shelf-life-if-re-baked

器件型号:TMS320C28346

大家好、团队、

希望你们做得好。 如果您有机会、您可以就以下 有关 TMS320C28346的问题分享一些反馈:

为1501和1531生产日期代码。  该器件的存储期是多少、如果重新烘烤、我们可以使用它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

     我收到了您的问题、很快就会回来、

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、

    有关产品货架期的信息、请参阅以下链接

    https://www.ti.com/quality/docs/productshelflife.tsp

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    感谢您分享此链接、但它不能回答客户的问题。 下面是我在搜索框中输入器件型号后显示的结果

    N =此器件将随附标准(非 PSL)标签

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、

    很抱歉耽误您的时间、我们查找了该产品的多个封装版本、它们的货架期均为2年。 我还听说可以通过烘烤恢复这些产品、但我需要与另一位封装专家确认这一点。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、

    我刚刚从这一领域的专家那里听说过,他们说的是:

    存储期不是由器件的退化决定的、而是仅取决于袋和干燥剂使水分远离器件的能力。 一般而言、如果袋已正确密封、则不是问题所在、但即使袋密封完好、也会随着时间的推移具有水蒸气传输速率、这会通过干燥剂(最终失去吸收水分的能力)得到缓解。  因此、2年后、该器件可从旧包装袋中取出、并密封在新包装袋中、使用新鲜干燥剂、以将存储期延长2年。 如果在打开旧袋子后30分钟内完成此操作、则无需烘烤。 但是、如果需要超过30分钟、则需要在重新包装或安装电路板之前进行烘烤。

    我现在将关闭此帖子、如果您有任何其他问题、您可以随时重新打开。

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、

    我还想补充一点,这是我们重新认证我们为您提供信息而共享的2年货架期的内部程序。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter