This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:F280049芯片级问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/870905/tms320f280049c-f280049-chip-level-questions

器件型号:TMS320F280049C

您好、专家、

我想与您确认以下芯片级问题。 希望能得到您的帮助。 谢谢!

对于应用、F280049只有两种类型:Q 用于汽车、S 用于其他类型。 对吗?

我的客户用于 PV 逆变器、他们想知道使用 S level 是否正常、这两种类型的区别是什么。

 

2、只是仔细检查一下、如果客户可以在 PGA1_OF 和 PGA1_GND 引脚之间放置一个电容器来过滤信号?

我搜索了 TRM、"筛选采集"窗口中的内容 似乎支持此函数。

谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    客户可以将 S 器件用于 PV 逆变器;Q 级具有针对汽车 Q100标准的额外资质。  在汽车外部不需要此功能。

    对于 PGA 滤波器、您正确选择了使用电容进行滤波以及我们在器件上推出该引脚的原因。  请参阅 TRM http://www.ti.com/lit/sprui33中的第14.9.2节  

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Matthew、

    我明白了。 感谢 您的澄清!

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Matthew、

    关于 PGA 模块、还有另一个问题。

    由于 PGA 的增益为3/6/12/24、但增益是否可以为"1"、以便通过将 PGA_GND 悬空来使输出电压跟随输入电压?

    或者、它可以将 PGA_GND 和 PGA_of 引脚连接在一起以使增益为1:1、对吧?  

    谢谢!

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    否、PGA 不支持增益= 1。 为了对此进行补偿、较小的封装使用硬接线信号多路复用为非 PGA ADC 通道提供替代路径。

    例如、如果我们查看数据表中的模拟资源表、可以看到在64引脚器件上、引脚12提供对 PGA1_IN 和 C0的访问。 如果需要增益= 1、请使用 C0通道。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    客户需要高阻抗功能、这是无法实现的 ADC。

    根据您的建议、PGA 不能用于应该实现1:1和 高阻抗的应用、可以吗?

    谢谢!

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    正确、PGA 不应用于 GAIN=1应用。

    ADC 的理想信号调节是低阻抗和高带宽。 但是、高阻抗是一个相对项。 您是否已查看 F28004x TRM 中的 ACQPS 近似公式?

    我们还在 F2806x TRM 中添加了一个部分、用于 低带宽信号的 ADC 信号调节。 这些公式也适用于 F28004x。

    Tommy