This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069:ADC

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/870471/tms320f28069-tms320f28069-adc

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

:先生你(们)好

我使用 TMS320F28069的 ADC 对正弦信号进行采样。 但我发现 Vin=1.2 ADC 值=1.2   Vin=1.21 ADC 值=1.21Vin=1.22 ADC 值=1.22 、但 Vin=1.25 ADC 值=1.27Vin=1.27  ADC 值=1.27。

就像内部误差比较器或 ADC 的运算放大器 被断开一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jun zhang4、

    器件中的 ADC 输入没有嵌入式信号缓冲级(例如运算放大器)、因此需要在外部处理。

    您使用的是定制板还是 TI 评估平台?  您是否使用 TI 示例软件进行测试?

    您能描述一下正弦输入的参数吗?  除了当 Vin=1.25V 时误差似乎为~20mV 之外、很难理解您共享的读数的重要性。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨、Tommy:

    我使用 PCB,我们布局。我共享的值意味着  ADC 内部有一个固定的钳位值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jun zhang4、

    我想我们需要更多的证据来得出 ADC 发生故障的结论。 您还有其他观察结果吗?

    您是否使用 C2000Ware 中的 TI 示例软件? 您是否有可用于比较的 TI EVM?

    Tommy