This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35M52C:CCS ERROT-1155 ERROT-1135

Guru**** 2815455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/891587/ccs-f28m35m52c-ccs-errot--1155-errot-1135

器件型号:F28M35M52C

工具/软件:Code Composer Studio

我在使用 CCS 调试电路时发现了一个问题。 仿真器可以连接到 M3内核、调试下载程序、但仿真器无法连接到 C28内核。 显示以下所示的误差。

C28xx_0:连接到目标时出错:(错误-1155 @ 0x0)器件可能在低功耗模式下运行。 调试器已强制器件唤醒。 选择"OK"来尝试完成调试连接。 (仿真包6.0.407.3)

当我单击“确定”时,将显示以下问题


C28xx_0:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.407.3)