This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28374S:CCS 安装问题

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/871674/ccs-tms320f28374s-ccs-instal-issue

器件型号:TMS320F28374S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

客户已安装 CCS8.3.1。 但无法导入编译器。 错误如下所示:

问题可能出在哪里?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 8.3.1将已经包含一个 C2000编译器工具版本。 客户是否尝试安装与默认版本不同的特定版本?

    我在屏幕截图顶部看到一条消息,显示“目前没有为...安装编译器”,这似乎表明没有安装支持他们使用的器件系列的编译器工具。 CCS 发现哪些编译器版本?

    有关编译器安装和发现的详细信息、请查看此页面 :http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_compiler-installation-selection.html

    如果他们在此之后仍有问题、请提供有关 CCS 已安装/发现哪些版本(如果有)以及在看到错误时尝试安装的版本的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安装 CCS v8.3.1后、没有同时安装编译器。 编译了一个小工程、但工程属性中没有编译器选项。  

    客户希望导入其他编译器 V6.4.6、但也失败了。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来 CCS 安装不完整或已损坏。 请让他们完全删除当前 CCS 安装目录、然后尝试重新安装。

    重新安装后、如果仍然缺少编译器、请让它们将 CCS 安装目录中的/install_logs 文件夹 zip 并在此处附加 zip 文件。