This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:是否有任何可用的单片 HRCAP IC? ("高分辨率捕捉"F28xxx MCU 中的模块)

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/877903/tms320f28069-does-there-any-monolithic-hrcap-ic-avaliable-high-resolution-capture-module-in-f28xxx-mcus

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:TMS320F28062TDC7200

您好!

我构建了一个项目、该项目使用 F28069 MCU 中的 HRCAP 模块作为高速计数器。 现在、我想找到一个独立 IC、它可以提供与 HRCAP 相似的捕获性能来替代 F28069。 (因为我只需要内部的 HRCAP 模块、直接使用28069太贵了)

TI 的目录中是否有任何单片 HRCAP IC?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GR、

    您是否使用此方法来测量边沿之间的时间差? 还是将其用作脉冲计数器?

    此外、您需要它便宜多少?  

    以下器件实际上具有一个更加灵活且更易于使用的 HRCAP 模块、并且查看1K 器件的定价更便宜。  https://www.ti.com/product/TMS320F280040 此外、如果您想说在 F2806x 系列中、您应该能够从扩展集器件(F28069)降至类似 TMS320F28062的器件。

    不过、如果您确实只想测量脉冲的时间、TDC7200等可能适合您的用途。

    希望这能有所帮助、如果不能提供更多详细信息、我将帮助您找到最佳解决方案。

    此致、
    Cody  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody 感谢您的快速响应! 我将尝试 TDC7200、这正是我所需要的。 谢谢! ) GR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、很高兴我能提供帮助。

    如果您对 TDC7200有任何直接问题、请注意 、我们通过以下不同的 E2E 论坛为您提供支持:https://e2e.ti.com/support/sensors

    此致、
    Cody