This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28335:执行程序后出现错误。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/878598/ccs-tmdscncd28335-i-have-error-after-execution-of-program

器件型号:TMDSCNCD28335

工具/软件:Code Composer Studio

需要在 DCL_DF23控制器中添加哪些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要的文件将取决于您要使用的 DF23控制器以及它将在哪个内核上运行。  例如、(假设您的计算机上有最新版本的 DCL)如果要使用 DCL_DF23_C1、则需要将以下源文件添加到项目中:

    DCL_DF23_C1.asm

    DCL_ERROR.c

    您还需要包含头文件"DCLF32.h"(因为此控制器在 FPU32上运行)。  此文件和库头文件"dcl.h"必须位于项目包含路径中。   

    您需要编辑链接器命令文件以放置段"dclfuncs"。  用户指南第2章提供了如何将 DCL 控制器添加到现有代码的分步指南。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Richard