This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:用于 BLDC 电机控制的 C2000 (应用手册)

Guru**** 2106865 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/878131/tms320f28377s-c2000-for-bldc-motor-control-application-notes

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEDRV8312-C2-KIT

以下链接提供了使用 MSP430的 BLDC 电机控制。

http://www.ti.com/lit/an/slaa503/slaa503.pdf

C2000 (28377s)是否有适用于 BLDC 有传感器电机控制的应用手册或示例?
请帮我提供一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    377上没有适用于 BLDC 的示例工程。

    您可以参阅 controlSUITE 中的其他器件示例、也可以考虑将其移植到此器件。 示例位于  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将为特定设备编写的程序移植到另一个设备?例如 F2803x 至28377?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 E2E 论坛以了解此类信息。 下面是一个可以提供帮助的链接。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/855307?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=porting%20code

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。