This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:ePWM 作为时钟源

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5738, TMS320F28075, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/878333/tms320f28075-epwm-as-clock-source

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5738C2000WARE

客户希望使用 TMS320F28075 (PZP 封装)替代 MSP430FR5738。  

"我们希望使用 ePWM 为三个信号提供时钟。  我们有一个通过 SPI 连接的外部 AD7779 ADC,我们希望为主 ADC 时钟(MCLK)提供时钟,并以常规速率(开始)开始转换。  它们当前未连接到 ePWM GPIO,我想知道我们是否可以通过 XBAR 将 ePWM 路由到这些引脚(顺便说一下它们是 GPIO89和 GPIO90)。   这看起来不可能、但请确认。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    省略上述第一句。  FR5738采用不同的设计。  通信错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 APWM 模式下使用 ECAP。 这也可以等效于您计划使用 PWM 生成的时钟信号。
    ECAP 输出可通过 OutputXBAR 获得-这将满足您的引脚要求。
    您可以参考 C2000Ware 中的以下示例以在 APWM 模式下配置 eCAP。
    C:\ti\c2000Ware_2_01_00_00\driverlib\f2807x\examples\CPU1\ECAP
    eCAP_ex1_apwm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着您需要配置 ePWM、然后将其驱动到 eCAP 中、然后将其发送到 OutputXBAR、后者会将其发送到我们的 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 无需 ePWM。 您可以使用 eCAP 生成 PWM 输出(APWM 模式)。