This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:带隔离卡的 C2000技术讲座

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28035ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/878338/tms320f28035-c2000-workshop-with-isolated-card

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28035ISO

我使用的是 PiccoloExperimenter 套件、但使用的是隔离卡、如下所示:

http://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28035ISO

我是否还能参加本次专题讨论会  

https://training.ti.com/c2000-f2803x-microcontroller-workshop?context=1137755-1139641-1137784

我一开始看门狗就有问题、尝试调试看门狗有点困惑、因为我有隔离卡、所以这毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MI?osz Krysik、

    您应该能够在技术讲座中使用 ISO controlCARD。  请注意、您仍需要通过集线站和 JTAG 连接(即两根 USB 电缆)为电路板供电。  有关 controlCARD 的更多信息、请参阅以下位置的信息表:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_ \boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035ISO

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken