This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:设置硬件断点不会停止 CPU

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/887446/ccs-tms320f28388d-setting-hardware-breakpoint-do-not-halt-cpu

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

我正在使用

Code Composer Studio 版本:9.3.0.00012
操作系统:Windows 10、v.10.0.0.1、x86_64 / Win32 Java 版本:1.8.0_144

并想知道硬件断点的设置为何不会使 CPU 停止。 程序仍在运行。 我将使用您提供的具有构建配置 CPU1_FLASH 的"HRPWM_ex1_slider"示例项目。

因此、我安装了版本为9.1.0.00010的旧版 CCS、并测试了相同的示例工程、它可以正常工作。 这种基本功能怎么可能不起作用?

此致

Damir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damir:

    您是否可以检查 CCS9.3的更新(在 CCS 上单击 Help (帮助)、在下面您将找到"Check for Update"(检查更新)、如果有任何新的更新、是否可以进行安装。 在安装新更新后尝试、并告知我们它是否仍然不起作用。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的回答。 现在、我更新了我的 CCS 9.3版本、但问题仍然存在。 TI 器件支持已更新为版本6.1.0.0。

    此致

    Damir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damir:

    我在 CCS9.3上检查了这一点、并且能够设置硬件断点而不会出现任何问题。 它具有 C2000器件支持版本5.0.2.0。 我还尝试了 CCS10、它具有支持版本6.1.0.0的 C2000器件、也可以正常工作。 我建议尝试一个新的工作区、看看这是否有帮助。

    此致、

    Vivek Singh