请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 我正在使用 malab2019b Simulink 版本对 C2000 f28069m 开发套件进行编程
我在三相逆变器上执行我的项目、我需要使逆变器与电网同步、并控制逆变器的输出电压。 我进行了仿真、它在 Matlab 中正常运行。 我需要的开关频率为20kH 以进行控制。 但是、当我将其上传到板上时、它只能在2.5kH 下工作。 如果 开关频率增加到2.5kH 以上、则会产生误差。 (我根据开关频率更改采样时间。)
另一个问题是、我使用 ADC 块为输入(电压测量) 输入信号提供失真更大的信号。 我附加了一些输出和仿真图片。
这在0.0001s 的采样时间之前完成
*****
这是我在 Matlab 示波器中显示的输入正弦波
我将采样时间增加到了0.00001s、然后该错误消息出现
plz 为我提供了这两个问题的解决方案
谢谢你。