This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:可查找 Driverlib 命令的文档。 顺便说一下、它们是 Driverlib 命令吗?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/871794/launchxl-f280049c-can-find-docs-for-driverlib-comands-are-they-driverlib-comands-by-the-way

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好

我只是个´m,所以如果 这太天真,请原谅我。

在使用"led_ex1_blinky.c"时、我尝试深入到手册中学习绳索、并尝试学习一些古怪的示例。 但令我惊讶的是,我在文献中找不到任何帮助。

GPIO_SetupPinMux、 GPIO_SetupPinOptions、  

我在 《F28004x 外设驱动程序库2.01.00.00用户指南》和《TMS320F28004x 微控制器技术参考手册》中试用过。

我´m 错了什么??

提前谢谢。

JCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在文件中找到这些函数的源代码:

    C2000Ware_2_01_00_00\device_support\f28004x\common\source\f28004x_GPIO.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我很困惑。 我推测是为了查找有关正确文档(pdf)的信息、而不是示例。 n´t 仍无法找到所有设置(GPIO_SetupPinOptions (DEVICE_GPIO_PIN_LED1、GPIO_OUTPUT、GPIO_PushPull)

    我有一些问题:

    这是 driverlib 吗?

    这种配置方式(GPIO_SetupPinMux、 GPIO_SetupPinOptions)和"GPIO_setPinConfig()、 GPIO_setPadConfig ()、GPIO_setDirectionMode ()"设置引脚的方式是什么?

    我应该这样做吗?顺便说一下、我需要配置2个正交编码器吗?

    谢谢

    JCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于新设计、您应该使用 driverlib。

    driverlib 中有一个 GPIO 示例。 您应该遵循这个。

    C2000Ware_2_01_00_00\driverlib\f28004x\examples\gpio