This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:从 CM 到 CPU1的 IPC 不工作

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/871680/tms320f28388d-ipc-from-cm-to-cpu1-not-working

器件型号:TMS320F28388D

您好 Champ、  

只有 CPU1到 CM IPC 示例代码。

能否提供 CM 到 CPU1 IPC 示例代码,要求是:CM 通过 IPC 将数据发送到 CPU1,CPU1将在 IPC 中断中获取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该示例展示了 CM 如何向 CPU1发送响应。 每个内核的 API 相同、从 CM 向 CPU1发送内容时、第一个参数需要是 IPC_CM_L_CPU1_R。

    如果您有更具体的问题、请澄清。

    此致

    Chris