This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/C2000-CGT:用于 Linux 的 CGT v5.1.6

Guru**** 2537990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/871486/compiler-c2000-cgt-cgt-v5-1-6-for-linux

器件型号:C2000-CGT

工具/软件:TI C/C++编译器

我们需要 C2000 CGT 5.1.6安装程序的 Linux 版本。 我们将构建机器切换到 Linux、仍然必须支持只能使用此较旧版本的 CGT 构建的传统产品。

非常感谢、

多鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与您私下联系。  乔治