This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28030:断电序列

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892238/tms320f28030-power-down-sequence

器件型号:TMS320F28030

您好、几个 GPIO 被定义为输出、此时电源关闭输出干扰、导致下游逻辑发生变化。

您能否建议一个可缓解此问题的固件修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、GPIO19、GPIO34-38没有无干扰 I/O。 不确定这些是您所指的 I/O。 您尚未附上示波器快照来准确描述"干扰"的含义以及它如何影响下游组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、当电源关闭时、所有 GPIO 都连接到下游逻辑。 微复位导致所有 GPIO 变为高电平。 从而使下游逻辑变为脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、GPIO19、GPIO34-38没有无干扰 I/O。 不确定这些是您所指的 I/O。 您尚未附上示波器快照来准确描述"干扰"的含义以及它如何影响下游组件。
    数据表中的位置

     


    将禁用 BOR 帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SPRS584M 第32页的第5.12节。  

    复位后、所有 GPIO 引脚都是输入。 一个选项是在断电之前将 GPIO 重新配置为输入。 请附上一个示波器截图、其中清楚地显示了断电期间的以下信号:1.8V、3.3V、-XRS、一个出现问题的 GPIO 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要研究一个外部 SVS 芯片、它会在断电时激活-XRS。 这将使 GPIO 引脚保持高阻态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 TLV803SDBZT 连接到 Xrst。  当 GPIO 为高阻态时、GPIO 上添加的下拉电阻是否有帮助?

    GPIO 是否具有内部下拉电阻?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用] 当 GPIO 为高阻态时、GPIO 上添加的下拉电阻器是否有帮助?[/引用]

    它可以。

    [报价] GPIO 是否具有内部下拉电阻器? [/报价]

    如数据表中所述、GPIO 具有上拉电阻。