This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280048:C2000Ware

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/877632/ccs-tms320f280048-c2000ware

器件型号:TMS320F280048

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试从网站安装 C2000Ware。 安装已成功完成、文件位于其安装路径(C/ti/ccs930)中。 但是、当尝试打开项目(由同事开发并在他的计算机上工作)时、我会看到以下错误:"product c2000ware_software_package v2.1.0.00 is not currently installed and no compatible version is available (产品 c2000ware_software_package v2.1.0.00当前未安装、并且没有兼容版本可用)。 请安装此产品或兼容版本。"

软件包似乎无法识别:

我到目前为止尝试过但未能正常工作的内容:

从网站的不同位置安装 C2000Ware ->但 CCS 未找到

-直接在 CCS 中从软件包管理器安装 C2000Ware ->由于某些权限问题而无法安装(不允许 ERPM 操作)

感谢你的帮助、

Coline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Coline、

    如果安装成功、它应该出现在 CCS 的已安装产品中。

    请转至菜单 Window -> Preferences。 在左侧面板上、选择 Code Composer Studio -> Products。

    它将在右侧面板上显示 Products Discovery Path 和 Installed Products。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我的安装路径位于产品发现路径中、但 C2000Ware 未显示在已安装的产品中(甚至单击刷新并重新打开 CCS)。

    最后,我发现了我的问题:Windows 已删除“”。 元数据和元数据/tirex 文件夹开头。 我必须手动将其添加到命令提示符中、因为 Windows 不允许我们在文件资源管理器中执行此操作、以获取以下路径:.metadata/.tirex

    这样,CSS 就成功地在“已安装的产品”窗口中找到了它。

    感谢您的回答、

    Coline