This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:关于 TMS320F28004x 安全手册

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/871183/tms320f280041-about-tms320f28004x-safety-manual

主题中讨论的其他器件:TMS320F280041

您好!

在  TMS320F280041产品页面的 TMS320F28004x 安全手册 UG (修订版 B)中、仅支持 F280048和 F280049。

1:支持目标中是否未包含 F280041?

此外,下面的线程表示 F28004x 系列将获得 ASIL B 认证 。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/870345?TMS320F280041-F28004x-for-IEC60730-UL1998-functional-safety

2:能否告诉我您是否有计划获得 F28004x 的 SIL 2认证?

此致、

还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H

    您可以更正支持的目标是 F280048和 F280049

    其原因是、《功能安全手册》图5中所述的技术安全概念利用了 VDA-Egas 概念、该概念要求 C28x 和 CLA CPU 仅在 F280048和 F280049 MCU 上可用。

    相比之下、F280041没有 CLA

    也如 URL - http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/overview.html#safety 上所述

    您可以看到下表中的 F28004x 正在经历组件级 ASIL-B 认证(而不是 SIL-2)

    不过、话虽如此、我相信您会意识到 ASIL-B 指标(SPFM >/=90%、LFM >/= 60%且 PMHF < 100FIT)等效于 IEC 61508 SIL-2 (SFF >/=90%且 PFH </= 100FIT)。 从系统功能合规性的角度来看、IEC 61508和 ISO 26262标准也与 ISO 26262标准源自 IEC 标准的标准等效。  

    因此、根据您对 F280048或 F280049产品的特定用途、您可能可以设计 SIL-2系统并进行大规模生产。

    希望这对...有帮助?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharat Rajaram

    感谢你的答复。

    还不错