This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:是否可以将 EnDat 与 F280049配合使用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/892596/tms320f280049-is-it-possible-to-use-endat-with-f280049

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:controlSUITEDESIGNDRIVE

您好!

我正在尝试弄清楚是否可以将 EnDat 与 F280049 MCU 配合使用、并且找不到任何信息。

DesignDrive/Position Manager/EnDat/Example Project 下的 controlSUITE for F28379D 中有一个示例;但是、代码示例不包含有关 EnDat 配置和库使用情况的信息。

请帮帮我。

此致、

Burak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。
    EnSat22软件的当前版本仅适用于  F28379D。 当然可以 使用 F280049 MCU 运行 EnDat。
    但基于 F280049的参考示例尚未发布。
    我们目前正在发布这些库的源代码。
    这将帮助用户将软件移植到具有所需功能的任何其他器件。
    我们没有固定的发布日期、但计划在今年晚些时候发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我`ll 等待更新。