This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-VIENNARECT:TIEVM-VIENNARECT

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/870675/tievm-viennarect-tievm-viennarect

器件型号:TIEVM-VIENNARECT
主题中讨论的其他器件:OPA333

我们正在设计三相交流电源、输入为85VAC–150VAC 47Hz–440Hz。 我们使用的是 TI Vienna 整流器 PFC 电路设计;但是、我们要用 TI 浮动电流感应电路替换器件型号 LTSR 6-NP 电流传感器、您有没有任何建议?