请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIEVM-VIENNARECT 主题中讨论的其他器件:OPA333
我们正在设计三相交流电源、输入为85VAC–150VAC 47Hz–440Hz。 我们使用的是 TI Vienna 整流器 PFC 电路设计;但是、我们要用 TI 浮动电流感应电路替换器件型号 LTSR 6-NP 电流传感器、您有没有任何建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在设计三相交流电源、输入为85VAC–150VAC 47Hz–440Hz。 我们使用的是 TI Vienna 整流器 PFC 电路设计;但是、我们要用 TI 浮动电流感应电路替换器件型号 LTSR 6-NP 电流传感器、您有没有任何建议?
您好、Neguse、
我没有建议、但我将了解我们的放大器组是否可以为您提供一些建议。
此致、
陈
您好、Neguse、
感谢您的发帖。 我可以为你效劳。
我们有几个示例、我想与您分享:
但愿这对您有所帮助。
Tamara Alani