This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28034:有关28034#39闪存的问题

Guru**** 2546390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/877427/ccs-tms320f28034-a-question-about-28034-s-flash

器件型号:TMS320F28034

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我们擦除闪存时、闪存被闪存扇区擦除、例如图、因此每次可以擦除的最小闪存空间为8K、对吧?

我的问题是、我们是否有另一种擦除闪存的方法、并且 最小擦除闪存空间可以小于8K?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、

    可被擦除的最小闪存大小是一个扇区。 闪存 API 是唯一可用于闪存功能的 API。

    有关器件闪存的更多信息、请参阅下面链接的 F05闪存常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/757585/

    最棒的

    Kevin