This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:28335

Guru**** 2534290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/900389/ccs-tms320f28335-28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

PMSM 电机由 HVPM_Sensorless_2833x 例程控制。 当调试到 LEVev1时、电机的实际速度是 SPEEDREF,的一半、我应该调整哪个参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从1级到6级、这是相同的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为控制是基于电转速而不是机械转速。 您可以通过将速度基准乘以极对数来解决该问题、在您的情况下、极对数可能为2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题已经解决,但还有另一个问题。 在6级、当 ISW=1时、由 SMO 估算的速度值为正值、当 ISW=2时、由 SMO 估算的速度值为负值。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要认为、您还有更多调试工作要做。 可以是、将转换速度(lsw = 1至2)增加到一个更高的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们您的问题是否得到解决。 如果是、您可以单击 Resolved 并关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题尚未解决、我不断更改参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想提出另一个问题。 您是否知道如何设置 BASE_FREQ (基本电气频率(Hz))?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有不同的查询。 请为可能使用该论坛的其他用户发布单独的查询。 不过,我会回答这个问题,因为这是微不足道的。

    通常、BASE_FREQ 设置为比电机最大工作速度高出50%至100%。 它应该能够覆盖任何速度过冲...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的问题得到解决、请单击 Resolved (已解决)并关闭主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于长时间保持沉默、我们假设在关闭线程时不需要进一步的支持。 谢谢、