This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:发热问题怀疑

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/877140/tms320f28069m-heating-issue-doubt

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069

我的 TMS320F28069微控制器加热效应有问题。 为它供电时、它将始终处于关闭状态。 它正在升高温度、这大于 Launchpad 的温度。 我使用 launchpad 电路参考设计了该电路。 在这里、我发现了一个错误、我认为这可能是一个问题、请告诉我这是否是导致发热问题的问题?

这里的电感器是不同的。 但我提供了不同的铁氧体磁珠。 具体如下所示。

我已将(38)铁氧体磁珠用于 L3和 L4铁氧体。

这是否会导致发热问题? 温度上升到大约60-68摄氏度。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MD Shahrukh、

    这些铁氧体磁珠对于器件运行并不重要。 您可以移除铁氧体磁珠并制作一个焊接桥来测试它是否导致发热问题。

    最棒的

    Kevin