This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:CLA 实现 SDL

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/891485/tms320f280049-cla-to-implement-sdl

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

我们刚刚发布了 SDL

C:\TI\c2000\C2000Ware_3_01_00_00\libraries\diagnostic\f28004x

为了简化存储器分区和保护、用户正在考虑使用 CLA 进行安全诊断、并使用 CPU 进行安全功能(任务)本身。

请您帮助我们澄清问题吗?

问题:

CLA 是否可用于实现我们在库(C:\TI\C2000\C2000Ware_3_01_00_00\libraries\diagnostic\f28004x)中展示的 SDL?

2. CLA 是否可用于安全手册中展示但在 SDL 之外的其他安全诊断机制? 是否有任何限制或注意事项?

3.对于用户来说,如果他们希望使用 CLA 来实现这一目的,因为存储器分区和保护更容易?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如您所知、您所指的 SDL 版本包含 F28004x 安全手册中包含的多种安全机制示例、但 CPU3 (CPU 软件测试)和 CLA2 (CLA 软件测试)除外。 这两种安全机制分别由两个自检库(STL)支持,即 C28x_STL 和 CLA_STL。 这两个 STL 都有可用的 Alpha 版本、它们可能会安装到您在文章中提到的最新 C2000Ware 版本中。

    注意:CLA_STL 和 C28x_STL 默认不在 C2000ware 版本中。 另请注意、这两个 STL 都在开发中、尚未通过 TUV 认证。 Alpha 版本可用于早期集成和概念验证。

    现在、CLA_STL 支持大于90%的诊断覆盖率(DC)(将满足 ASIL B 的 SPFM 要求)、并可用于"任务"功能。

    C28x_STL 支持大于60%的直流电(将满足 ASIL B 的 LFM 要求)、并可用于"诊断测试"功能。

    鉴于这些特性、可以部署多个拓扑选项来支持安全应用。

    例如、

    • CLA (执行"任务"功能)
    • C28x (也执行任务功能–"诊断")
    • CLA 和 C28x 之间的倒数比较
      • 请注意、在这种情况下、CLA_STL 上的直流电不相关
      • 该应用本身具有相互比较功能、可实现优于 ASIL B 的性能
    • C28x_STL 可部署为"诊断测试"

    我的团队中包括了其他 SME、他们可能会推荐其他拓扑、您也可以考虑其他拓扑。 感谢各方的努力,让我们继续进行这种对话,直至执行备选方案完全明确为止。

    谢谢!

    Krishna

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    客户可以尝试使用 CLA 来实现某些 SDL 功能/安全机制、但是、由于对外设存储器的访问受限、只能在 CLA 上实现安全机制的子集。 有关 CLA 存储器访问的更多详细信息、请参阅产品数据表"存储器映射"一章。 谢谢。

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    我想我们已经就此结束了吗?  我将关闭此帖子、如果需要、请重新打开。  谢谢! Krishna