This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 HSM 的32位 MCU

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AES-128, DRA829V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/877063/32bit-mcu-with-hsm

主题中讨论的其他器件:AES-128DRA829V

尊敬的 TI 成员:

我正在寻找 包含 HSM (硬件安全模块)的 MCU。

如您所知、汽车公司向供应商请求有关网络安全的信息。

他们要求 Evita medium 或 Evita full 得到满足。

* Evita:E-Safety Vehicle Intrusion PorDetected 应用程序

Evita medium:包括用于对称加密的硬件加速器,如 AES-128

Evita Full:包括对称加密和  非对称加密的硬件加速器。

我在 DRA829V 中找到了 Cryto 硬件加速器 Smilar to HSM、 但 在 C2000系列中找不到适用于 汽车动力总成 MCU 的加速器。

您能否 告诉我、您是否拥有用于汽车动力总成(即用于 EV 的逆变器)的具有 Cryto 硬件加速器的 MCU?

如果不是、请告诉我您是否有购买该产品的计划。

谢谢

最好的再加勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们不为这些市场制造具有这些功能的产品。