尝试在接收到3次拒绝发送文本<<>>的访问后报告文档反馈、然后系统错误 html 标签。 谁知道为什么甚至网页认为 ASCII 文本框<<>>被认为是 html?
无论如何、似乎缺少一个词、而不是技术 PDF 第884页。 否则,如果不添加该词,这一发言对我毫无意义。
8.4.1无同步(异步输入)
该模式用于不需要输入同步或外设本身执行同步的外设。 示例包括通信端口 McBSP、SCI、SPI 和 I2C。 此外、也许需要使 ePWM 跳闸区域(TZN)信号独立于 SYSCLKOUT 的存在运行。 如果该引脚用作通用数字输入引脚(GPIO)、则异步选项无效。 如果引脚配置为 GPIO 输入、并且未选择异步选项、则鉴定默认为与 SYSCLKOUT 同步、如第8.4.2节所述。 注意:当外设本身执行同步时、使用输入同步可能会导致意外结果。 在这种情况下、用户应确保 GPIO 引脚配置为异步。
拼写错误可能会影响 SDK lab1 DRV8320RS (SPI 从器件) nFault 引脚配置为 SYSCLKOUT 的 GPIO 输入。 GPIO 输入是否应针对外部器件进行异步配置? 似乎主 SPI 和 ePWM 不知道 nFault 何时会将 TZ2置为有效。 使 GPIO 异步输入的语法。
谢谢