This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:在 TMS320F28377S 中刷写程序

Guru**** 2434950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/877022/ccs-tms320f28377s-flashing-a-program-in-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

我想在 DSP 中刷写程序。  

我在"Proporties (属性)"窗口中将链接器命令文件更改为"FLASH (闪存)"、而不是"RAM"。  

单靠这一点似乎不起作用。 我还需要做什么。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    您能否提供有关您所面临的错误的更多详细信息? 您是否发现 Flash 加载程序有任何问题?

    请共享链接器命令文件和.map 文件(在调试文件夹中提供)

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以解决这个问题。

    谢谢你。