This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:引导时间复制表。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1162658/tms320f28379d-the-boot-time-copy-tables

器件型号:TMS320F28379D

您好、查姆斯、

我导入 COFF 格式、双核 LED 闪烁示例、然后使用引导时间复制表将 LED 函数移动到 RAM、当我使用 CGT v16.9.2.LTS 时、它可以正常工作。

如果我使用 CGT v6.4.6、我将在 RAM 存储器中执行函数时获得非法中断。 我在 v6编译器/汇编器用户指南中找不到.binit 说明、看起来 CGT v6不支持引导时间复制表、请回答是否正确?

LED_TEST:{led_work.obj (.text)}table (binit)、
负载= FLASHG、
运行= RAMLS1、
PAGE = 0、ALIGN (8)

.binit:> FLASHG、PAGE = 0、ALIGN (8)

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本6.4.x 支持复制表  如果不是、您的在构建时可能会遇到故障。   

    [引用 userid="114524" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1162658/tms320f28379d-the-boot-time-copy-tables "]当在 RAM 存储器中执行函数时、我将获得非法中断[/quot]

    遗憾的是、您需要调试此问题。

    谢谢、此致、

    乔治