This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:不在 TMS320F28377S 中切换 GPIO

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1162614/tms320f28377s-gpios-not-toggling-in-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我们在控制卡(TMS320F28377S)中使用 delifno 芯片。 我们最近根据此设计制作了新的控制卡。 新电路板中存在一个非常奇怪的问题。 我的 ADC、Comm、ISR 等 都可以正常工作。 但 GPIO 行为错误。 当通过代码或从调试窗口完成时、输出 GPIO 无法切换。 如果我们更改一个引脚的状态、某些 GPIO 会切换多个引脚。  

同一代码在使用不同的控制卡时工作正常。  但我们只有一个新版本的 PCB 编号。  

我们不胜感激。

谢谢

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    听起来好像您使用的是 TI 未销售的控制卡、您能否提供有关 GPIO 引脚的设计原理图? 如果同一代码在 具有相同 Delfino 类型芯片的其他控制卡上工作、则可能是控制卡本身的代码。

    此致、

    Omer Amir