This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:DRV 8312

Guru**** 2815535 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1162585/launchxl-f28069m-drv-8312

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8312

您好!

我使用 Boostpack DRV8312 BLDC 含传感器代码在 Launchxl-28069m 上工作。 当我在 CCS 中打开代码时、它显示以下附加错误。 有人可以建议解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在尝试导入标准示例或这是自定义项目? 如果是后者、您能否共享项目元数据文件? 这是项目文件夹中的三个.*项目文件。

    谢谢

    Ki