This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:如何在 TMDSCNCD28379D 控制卡 R1.3 &放大器上独立运行代码;集线站

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1162003/tmdscncd28379d-how-to-run-code-in-standalone-on-tmdscncd28379d-control-card-r1-3-docking-station

器件型号:TMDSCNCD28379D

尊敬的 TI 团队:

我将  TMDSCNCD28379D 控制卡 R1.3与 controlCARD 集线站 R4.1搭配使用。 使用此板、我希望使用外部+5V 输入电源连接器 J1独立运行代码、而无需将 JTAG 连接器连接到我的笔记本电脑、并在 CCS 中以调试模式运行。

我已经使用 A:SW1和 SW1尝试了所有组合、但无法这样做。 您能不能帮助我选择哪些开关或跳线组合? 此外,我还需要在代码中执行任何设置以独立模式运行它吗?

谢谢、

Vishal Dongare