This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02000:PCMC PSFB 的 MCU 选择

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, TIDM-02000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160976/tidm-02000-mcu-selection-for-pcmc-psfb

器件型号:TIDM-02000
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049

您好!

此问题与我之前的问题有关。

我们可能会考虑更改 MCU、以便使用 TIDM-02000示例代码。 但是 、TMS320F280049 MCU 没有现货、其 GPIO 引脚数量不足以满足我们的需求。

其他哪些 MCU 可用于实现  TIDM-02000? F28003x 和 F28002x 系列不适合我们、因为我们需要176引脚封装。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家已不在办公室、请预计明天会收到回复。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于评估、您可能可以使用 f2807x、它也具有4类 PWM。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、但目前 f2807x 器件没有库存。 您能否为176引脚 f2807x 器件提供交货周期? 我们需要近500个 MCU、并且交货周期最多为1年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cemil、

    我将让我的同事发表意见。 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于 TMS320F28075PTPS 或 TMS320F28075PTPT、交货周期目前应为6周。

    此致。