主题中讨论的其他器件:C2000WARE、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在参考手册 SPRUI10中、SCIGCR1 寄存 器有一个偏移2h、但是这个寄存器在 CCS v9中有一个偏移4h、显然,偏移4h 是错误的、。为寄存器 SCIGCR1分配值将实际改变之前的寄存器 SCIGCR0。 这是怎么发生的?(LIN init 函数复制到正式例程中)、我应该怎么做来解决这个问题?
我们 将提前感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在参考手册 SPRUI10中、SCIGCR1 寄存 器有一个偏移2h、但是这个寄存器在 CCS v9中有一个偏移4h、显然,偏移4h 是错误的、。为寄存器 SCIGCR1分配值将实际改变之前的寄存器 SCIGCR0。 这是怎么发生的?(LIN init 函数复制到正式例程中)、我应该怎么做来解决这个问题?
我们 将提前感谢您的帮助。
您好、 Krishna
感谢你的帮助。
要测试此问题 ,我已重新安装最新版本的 CCS 版本:10.1.1.00004和最新的 C2000Ware 版本:3.03.00.00。
然后,导入项目示例 从28035文件夹。
,将编译器版本更改为 TI v20.2.1.LTS、然后、chean 工程-重新编译工程-然后进行调试。
从下图中可以看到,在执行“LinaRegs.SCIGCR1.bit.LINMODE = 1;”,寄存器 SCIGCR1没有任何变化,而 SCIGCR0改变了。事实上,SCIGCR1应该有一个 addr 0x00006C02,而不是0x00006C04,
查看具有 C2000器件支持6.1.0.0 的 CCS 10.1.1.00004安装、它是 CCS/CCS_base/common/targetdb/Modules/C2000/f28004x_lin_regs.xml 文件、为 CCS 调试器定义 TMS320F28035 LIN 寄存器。
除了 SCIGCR0 之外、f28004x_lin_regs.xml 文件的所有寄存器的偏移似乎都是错误的、因为其他寄存器的偏移量是 SPRUI10中指定的两倍。 例如:
即、CCS C2000器件支持文件中似乎存在一个错误。
[引用 user="soldier 76">This path <\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\targetdb\Modules\c2000\f28004x_lin_regs.xml>中的 f28004x_lin_regs.xml 文件似乎具有正确的地址偏移量、抱歉、我在帖子中给出了错误的 XML 文件名。
TMS320F28035器件的 ccs1011/ccs/ccs_base/common/targetdb/devices/f28035.xml 文件引用 了 LIN 模块寄存器的 C2000_LIN_Type0_Registers.xml:
[引述] [/报价]
它是 ccs1011/ccs/ccs_base/common/targetdb/Modules/c2000/C2000_LIN_Type0_Registers.xml、其寄存器偏移不正确。
[引用 user="soldier 76"]我想知道 CCS 使用哪个 XML 文件虽然它是针对较旧的 CCS 版本编写的、但我认为 TargetDB XML 规范 仍然与 CCS 使用的 XML 文件概述相关。
在这种情况 下、是 ccs1011/ccs/ccs_base/common/targetdb/Modules/c2000/C2000_LIN_Type0_Registers.xml 文件、该文件似乎具有 LIN 模块的错误寄存器偏移、这会导致 CCS 调试器错误地显示 LIN 模块寄存器。
[引用 user="soldier 76"]、接下来我应该如何处理该错误的寄存器偏移?如果 TI 确认问题在 XML 文件中、希望 TI 在 CCS 中发布 C2000器件支持文件的更新。
在 TI 进行任何更新之前、您可以尝试在 CCS 安装中编辑 C2000_LIN_Type0_Registers.xml 以更正寄存器偏移、以匹配 SPRUI10 TRM。 注:
[引用用户="soldier 76"[] 之前章节(15.2.3 SCI 配置)中提到了未列出的寄存器 SCIPIO0 [/引用]我同意 SCIPIO0寄存器未在 SPRUI10中定义、也未在 C2000Ware_3_03_00_00_Software/device_support/F2803x/headers/include/DSP2803x_Lin.h "SP2803x 寄存器器器件定义"文件中定义。
由于 TMS320F2803x 器件中不存在 SCIPIO0寄存器、我怀疑应从 SPRUI10第15.2.3节 SCI 配置中删除以下内容:
[引用]将 SCIPIO0中的 RX FUNC 和 TX FUNC 位都设置为1、以配置 LINRX 和 LINTX 引脚以实现 SCI 功能。[/引用]
SCIPIO0寄存器确实出现在其他 C2000器件中、例如 《TMS320F28004x 实时微控制器技术参考手册》(修订版 D)中对其进行了说明