This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:最小-最大扭矩和 rpm

Guru**** 2837960 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, DRV8303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/967186/drv8312-c2-kit-min-max-torque-and-rpm

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8312DRV8303DRV8332

您好!

我们有一位客户对 DRV830xHC-C2套件高电流3ph 和 DRV8312-C2套件低电流3ph BLDC/PMSM 感兴趣。 这些器件型号与转矩和转速规格有何区别?

谢谢你。


此致、
Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在网上找到此信息。 HC 版本支持82.5A、而另一个版本支持7A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    以下是我们客户的反馈:

    "嗯、我讨厌微不足道、但有两个驱动器 drv8303和 drv8312、一个高电流、正如您提到的、一个低电流、我将其用于两个驱动器套件。 现在、我要求提供参数、而不仅仅是任一驱动器的最大电流。 因此、我将对其进行拼写检查、在具有36极面的洗衣机直接驱动器上、使用具有永磁转子的三相星形配置、我想知道两个套件的最大电压以及最大电压下的转速。 我知道、使用 drv 8312低电流和高电压、drv 将以4000rpm 的转速运行。 我只需要对这些值进行一些确认,这些值可以从规格表中获得,就像任何其他看起来不可用的电子设备一样。

    最后、我看到这一个驱动器我在旋转该直接驱动洗衣机三相星形配置 BLDC 电机后、以1890rpm 的转速运转、直流电压大约为160伏、 我所需的驱动器将继续加速至4000 rpm、消耗的电流不超过5安培。、如果这样做有用。 还提到了 drv8332驱动程序? 我还想知道该套件是否包含电源和主控制单元。 我还想知道我需要什么软件,例如 C2000 piccolo Launch Pad,我不确定 piccolo F2805x MCU。 我看到的软件是由 Line Stream 版本2.2.1开发的 TAC。 因此、我真的可以在这个领域得到一些非常了解这个主题的人的帮助。 谢谢你。"

    此致、
    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的客户正在处理什么应用? 两个套件都是低压套件、最大电压为60V、不能用于驱动上述 BLDC 电机。 客户可以在以下链接中找到有关这两个套件的更多详细信息。

    https://www.ti.com/tool/DRV8301-69M-KIT

    https://www.ti.com/tool/DRV8312-69M-KIT

    客户应使用高电压套件、并可能下载 Motorware 、其中包含许多示例项目、可通过相关 controlCARD 支持该套件、并按照实验室指南了解这些实验项目。

    https://www.ti.com/tool/TMDSHVMTRINSPIN 

    http://www.ti.com/tool/motorware