This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28054F:用于 ACIM 控制器选择的 Instaspin FOC

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/967095/ccs-tms320f28054f-instaspin-foc-for-acim-controler-selection

器件型号:TMS320F28054F

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 我想将 TI InstaSPIN-FOC 用于 ACIM、建议使用 F2802x、F2805x 或 F2806x 系列。 因此、我可以访问 TMS320F28054FPNT 和 TMS320F28062FPNT。  TMS320F28062FPNT 具有更高的时钟频率(90MHz 与60)和更多的 RAM (26KB 与16KB)、但 TMS320F28054FPNT 具有更多的程序存储器(128KB 与64 KB)。 那么、哪一个更好、或者我需要选择另一个?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以选择使用 F28062F。 更高的频率、您不必处理 F2805x 上的 PGA、这可能很棘手。