This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CM 内核:enet_lwip 示例代码

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966508/tms320f28388d-cm-core-enet_lwip-example-codes

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好、香榭丽舍

我们是否应该在 F28388D/S 的 CM 内核上有 enet_lwip 示例代码? controlSUITE 中 F28M35的 M3有这种类型的示例代码。

谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    CM 的以太网 lwIP 示例位于 C2000Ware 中的 C2000Ware_3_03_00_00\libraries\communications\ethernet/third_party/lwip\examples\enet_lwip\cm。

    它支持 TCP ICMP,是基于 Web 服务器的示例。

    谢谢、

    Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashwant、

    我根据您的指导找到了该文件夹、并已将"cm_comman_config_c28"(添加"以太网"预定义符号)项目下载到 F2838xD CPU1、并将"enet_lwip"项目下载到 F28388D controlCARD 上的 CM、然后在通过 RJ45连接到笔记本电脑的电缆后尝试" ping 192.168.0.4"(发送设备 IP 地址已设置为192.168.0.4) 但出现错误、显示为:

    ----------------------------------------------------------------

    使用32字节数据 ping 192.168.0.4:

    10.87.38.180:无法访问目标主机。
    10.87.38.180:无法访问目标主机。
    10.87.38.180:无法访问目标主机。
    10.87.38.180:无法访问目标主机。

    192.168.0.4的 Ping 统计信息:
    数据包:发送= 4、接收= 4、丢失= 0 (0%损耗)、

    ----------------------------------------------------------------

    请提供帮助吗? 谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    您是否遵循了自述文件中的步骤。

    您必须将笔记本电脑的 IP 地址设置为192.168.0.3,或者将同一网络中的任何地址和子网掩码设置为255.255.255.0。

    此致、

    Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashwant、

    感谢你的善意帮助。 即使我在笔记本电脑上多次尝试、此"Ping "命令也始终可以成功运行。

    但在客户的计算机上、他们发现有时"Ping "可能成功、但"Ping "结果仍然存在。 发生这种情况时、他们需要在 CCS 中重置 CM 内核、然后可以再次使用'"ping"命令。

    请提供帮助吗? 谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    您能否请客户使用 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/956874/3542442#3542442中提供的更新文件 并按照标记为"已解决"的回复操作。

    谢谢、

    Yashwant