This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28379D:使用00IC-XDS100v3下载引导加载程序的 TMS320F28379D 芯片。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/967153/compiler-tms320f28379d-tms320f28379d-chip-using-00ic-xds100v3-download-bootloader

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我将芯片 TMS320F28379D 用于电机控制。 我们需要使用00IC-XDS100v3下载引导加载程序作为引导程序。 是否有任何成熟的方案可供参考?
非常感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于年终假期、分配给此主题帖的主题专家本周已不在办公室、因此您在1月第一周之前可能无法获得合格答案。  很抱歉耽误你的时间。  

    此致、

    Himanshu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user6346729]Hello、我使用芯片 TMS320F28379D 进行电机控制。 我们需要使用00IC-XDS100v3下载引导加载程序作为引导程序。 是否有任何成熟的方案可供参考?[/引述]

    您可以将 XDS100v3与 Code Composer Studio 一起用于将新固件编程到器件中。  

    如果您希望在不使用 Code Composer Studio 的情况下对器件进行编程、则应使用通信端口、例如 SCI 或 USB。   更多信息、请参阅 www.ti.com/.../sprabv4。

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!