This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FTLF240X:下载 FTLF240X 问题

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: SPRC074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/964481/ftlf240x-download-ftlf240x-issue

器件型号:FTLF240X
主题中讨论的其他器件:SPRC074

您好、TI 专家

根据 https://www.ti.com/tool/FTLF240X#supportandcommunity 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    您的帖子不完整。 您的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Haresh

    根据 https://www.ti.com/tool/FTLF240X#supportandcommunity 

    它无法立即订购。 我如何订购?

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    该页面所指的大多数工具已过时、因此无法下载。 以下两个帖子提供了有用的参考:  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/925143/3418094#3418094

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/815667

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Haresh

    如果这些工具 已停产、您是否有其他工具?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不能选择通过 JTAG 进行编程、则可从第三方获得串行编程解决方案:

    https://www.codeskin.com/programr

    https://www.elprotronic.com/collections/c2000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh

    感谢您的回复。 其他问题:

    对于 JTAG 接口、只有 C2Prog + XDS 仿真器可以工作? 其他工具看起来已过时...

    2.C2Prog 只能与 IC 内部的引导加载程序配合使用、如用户手册(__LW_AT__www.codeskin.com/programr)mentioned。
    TI 的所有 TMS320 IC 是否都嵌入了主引导加载程序以支持 JTAG 编程?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]1.对于 JTAG 接口、只有 C2Prog + XDS 仿真器可以工作? 其他工具看起来已过时[/quot]

    很抱歉,问题不清楚。  

    [引用]2.C2Prog 只能与 IC 内部的引导加载程序配合使用、如用户手册(__LW_AT__www.codeskin.com/programr)mentioned。

    TI 的所有 TMS320 IC 是否都嵌入了主引导加载程序以支持 JTAG 编程? [/报价]

    您正在混合两种不同的东西。 要通过 JTAG 对器件进行编程、不需要嵌入在片上引导 ROM 中的引导加载程序。 仅当您希望通过 SCI (串行)端口对器件进行编程时才需要此功能。 是的、引导 ROM (和嵌入式引导加载程序)是所有器件的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh

    问题1:
    看起来 TI JTAG 上的编程工具(FTLF240X 和 SPRC074)都已停产。 我可以使用的唯一工具
    查找是 C2Prg (www.codeskin.com/programr) +XDS 仿真器。 任何其他 JTAG 编程工具
    可用? 该工具更适合与 CCS 和 Win 10配合使用。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2Prog 是您的最佳选择。