This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:内部振荡器的频率变化图

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/964897/tms320f28374s-frequency-variation-graph-for-internal-oscillators

器件型号:TMS320F28374S

大家好、

好的、我们收到了客户询问有关频率变化的支持数据的问题。 为了让我不要错过任何信息、我将复制下面的查询。

"在数据表中、提到的频率变化为+/- 3%、您能否提供相关的支持图(VDD 引起的变化以及温度和任何外部因素引起的变化)。"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    我需要挖掘一点、看看我们这里有什么信息。  今天、我将尽力回复、但可能需要另外一天的时间才能找到合适的团队成员。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Matthew。

    好的、有什么更新吗?

    感谢您的参与、并期待您的善意回应。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、  

    虽然我无法明确分享特征评定数据、但我可以提供一些对客户有用的颜色:

    1)温度是驱动振荡器频率变化的主要/主要因素

    2)一般趋势是、随着温度升高、振荡器的频率输出会增加。(尽管有些器件具有非常小的温度漂移、表现出相反的趋势)

    3)最佳拟合线在本质上比线性拟合多项式

    4)温度越低、与温度较高相比、偏离正常值的偏差就越大

    5)-40C 将是客户看到10MHz -3%最大偏差的地方。  请注意、这种偏差在器件中所占比例相对较小。

    6)从-40C 到30C (室温)的频率运动大约是30C 到125C 的3倍。

    此致、

    Matthew