This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何修改 lab05b 中驱动 MOS 的电流?

Guru**** 2766225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966963/tms320f28027f-how-to-modify-the-current-of-driving-mos-in-lab05b

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8305

尊敬的团队:

我的一位客户用 f28027f 制造了一个电机驱动板、并参考了 bostxl-drv8305evm 的电路板、但更换了其他 MOS。 现在、当 drv8305芯片运行时、它非常热。 它是由驱动 MOS 的电流不匹配引起的吗?

此外、如何在 lab05b 中修改驱动 MOS 的 drv8305的电流?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

    由于美国假期,主题专家已不在办公室。 请在1月5日或6日之前回复。 对给您带来的不便深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户使用与 EVM 相同的电流感应电路、则问题不在于电流感应。 您可能会要求客户根据 MOSFET 检查死区时间是否设置为正确的值、如果他们更改了电流或电压感测电路、则根据硬件板在 user.h 中正确设置了以下参数。

    #define USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V          (xx)

    #define USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz              (xx)

    #define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V      (xx)

    #define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A          (xx)

    #define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A      (xx)