This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:C2000™︎微控制器论坛

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966974/ccs-tmdshvmtrinspin-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我们使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件 、TMS320F280049C 控制卡和 TMDSADAP180TO100、 运行 C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\solutions\tmdshvmtrin\f28004x\ccs_sensorless "中提供的 lab01至 lab05。 现在我们更改了我的硬件 (如下图所示),为了感应直列式电阻器上的电流,我们将 ORAM (LM325)的输出配置为 R48、R49、R50,这些电阻器显示在 HV-kit 上,我们运行 lab01, 而 lab02在新硬件上,我们得到了以下结果,我们没有得到电流和电压偏移值。

1.您能帮我解决这个问题吗?

这些是我们在 user.h 文件中放置的值:

#define USER_NOMINAL_DC_BUS_VOLTGE_V        ((float32_t)(400.0))

#define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V        ((float32_t)(409.6))

#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A        ((float32_t)(20.00))

#define USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz          ((float32_t)(372.5))

#define  IA_OFFSET_A  (9.97279739)           

#define  IB_OFFSET_A  (9.95302963)           

#define  IC_OFFSET_A  (9.89870834)   

硬件更改:

Lab02结果:


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德维

    由于美国假期、主题专家不在办公室。 请在1月5日或6日之前回复。 对给您带来的不便深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎在 E2E 论坛上发布了类似的主题、问题应该来自您设计的电流感应电路。 在尝试使用 instaspin focs 运行电机之前、您必须按照实验指南使用 lab01~lab04来验证硬件设计。 请为主题保留一个主题、我们将关闭此主题。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../3577027