This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377 C2000 CppUTest 工具支持.. 或其他 C2000测试环境。

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965379/tms320f28377d-tms320f28377-c2000-cpputest-tool-support-or-other-c2000-test-environment

器件型号:TMS320F28377D

您好、团队 C2000、

我的客户有以下问题...

"在过去的几年中、我们越来越多地使用 CppUTest 来帮助我们完成软件开发工作。  https://cpputest.github.io/。  我们注意到、C2000上的 Cputest 实际上没有太多支持。 您能否共享您的 C2000团队看到的最常用的测试环境?"

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以问一些问题、但根据我的经验、不幸的是、这不是我们通常能够深入了解的问题。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的询问中没有发现太多。 我不熟悉 CppUTest、因此我无法提供有关将其移植到 C2000的建议。 至少从自动化的角度来看、 有一些有关从命令行使用 CCS调试服务器脚本的好文档 可能会有所帮助。

    我知道 LDRA 的单元测试工具有一些用途、这些工具支持 C2000。 不过、这似乎不是一个简单的开源选项、如 CppUTest。

    惠特尼