This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:电源引脚上的去耦电容器数量

Guru**** 2757105 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966602/tmdscncd28388d-number-of-decoupling-capacitors-on-supply-pin

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

您好!

我们正在使用 TMS320F28388D DSP 开发新的控制。 我们购买了用于 评估目的的控制卡 TMDSCNCD28388D。

根据 TMDSCNCD28388D 的原理图、与 TMS320F28388D 数据表中提到的相比、3.3V 和1.2V 电源线上使用的电容器数量更少。

在数据表中、您还提到了在电源线的每个引脚上连接电容器。

那么、电源线路所需的电容器确切数量是多少?

此致、

Amtech  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amtech:

    主题专家因美国假期而不在办公室。 请在1月2日之前回复。 对给您带来的不便深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议在每个引脚上放置一个去耦电容。 最终、由于引脚组将连接在一起、因此电路板布局比实际使用的电容器数量更重要。