This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/967067/ccs-tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

这是启动调试模式时出现的错误:"Cannot Initialize Target CPU: Failed to open COM65 at 9600 baud:open:the system cannot find the specified file (无法初始化目标 CPU:无法以9600波特打开 COM65:打开:系统无法找到指定的文件)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于年终假期、分配给此主题帖的主题专家本周已不在办公室、因此您在1月第一周之前可能无法获得合格答案。  很抱歉耽误你的时间。

     

    此致、

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shri、

    感谢您访问 E2E 论坛。  这是 CSS 发出的关于 JTAG 连接的异常错误消息。  您能否共享目标配置文件(.ccxml)的详细信息以及用于与器件连接的 JTAG 调试探针?

    如果您还可以打开设备管理器(假设是 Windows 操作系统)并验证仿真器是否已检测到/显示在列表中?

    最棒的

    Matthew