This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:ADC 引脚零偏移问题

Guru**** 2925800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966613/tms320f28235-adc-pin-zero-offset-issue

器件型号:TMS320F28235

您好!

在 MP 产品介绍中、客户遇到一个有关 ADC 引脚零偏移的问题:

1) 1)只有一个引脚的零偏移高、大约为200LSB;

2) 2)其他引脚的零偏移是正常的、因为修正寄存器中的值是正常的;

对非正常引脚、输入电压和 ADC 进行的一些测试结果:

0V -> 200
0.5V -> 896
1V -> 1547
1.5V -> 2196
2V -> 2849
2.5V -> 3498

此问题在3个 F28235器件上发生。 不同的 F28235、不同的 ADC 通道、但只有一个通道存在问题。 其他通道都很好。

您是否面临相同的问题?  

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordon、

    由于美国的假期、大多数人在1月5日之前都不上班。 请在1月6日前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    这不是我们在工厂看到的。  客户是否尝试在已知良好的 PCB 上重新安装器件并继续看到问题?  我怀疑不良的焊点会对这里产生很大影响。

    最棒的
    Matthew