This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:SPI 3线模式、设置和发送示例源

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966771/ccs-tms320f28377s-spi-3-wire-mode-setting-and-transmit-example-source

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我 使用 C2000LaunchPadXL (TMS320F28377S)来驱动3线 SPI 通信。

我需要参考任何源代码或示例文件(setting...or transmit……)

提前感谢您的合作。

此致、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于年终假期、分配给此主题帖的主题专家本周已不在办公室、因此您在1月第一周之前可能无法获得合格答案。  很抱歉耽误你的时间。  

    此致、

    Himanshu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在下找到 driverlib 示例 \driverlib\f2837xs\examples\cpu1\spi。

    但是、我认为所有这些示例都处于4线模式。 在3线模式下、我认为您不想使用 STE 引脚。 您可以跳过 STE 引脚的引脚多路复用配置来实现这一点。

    还有一个基于 syscfg 的示例、您可以在图形界面中进行 SPI 配置。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你