This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:TMS320F28377s:CPU/CLA 本地共享 RAM

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966578/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s-cpu-cla-local-shared-ram

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

在我的 cmd 文件中、我将 LS1设置为 LS5作为 CLA 程序存储器。在我的程序中、我通过写入和重新读取来检查这个空间是否正常。代码如下所示、

空 RamCheck (空)

uint16 *addr;
uint32 i;
int iRamCheckErr=0;

ADDR =(UINT16 *) 0x008000;


对于(I = 0x000000;I < 0x003000;I++)

   *(addr + I)= 0x5555;


   如果(*(addr + i)!= 0x5555)
   {
    iRamCheckErr=1;
   }


   *(addr + I)= 0xaaaa;

   如果(*(addr + i)!= 0xaaaa)
   {
     iRamCheckErr=1;
    }

   *(addr + I)= 0x0000;


ADDR =(UINT16 *) 0x00C000;
对于(I = 0x000000;I < 0x010000;I++)

   *(addr + I)= 0x5555;


   如果(*(addr + i)!= 0x5555)
   {
    iRamCheckErr=1;
   }


   *(addr + I)= 0xaaaa;


   如果(*(addr + i)!= 0xaaaa)
   {
     iRamCheckErr=1;
   }
   *(addr + I)= 0x0000;

if (iRamCheckErr=1)

  while (1)
  {
   ;
  }

目前、在测试主程序跳转到引导程序的过程中、我发现无法写入 LS1和 LS5之间的空间。 因此、读取的值与写入的值不匹配、程序停止。


因此、我想知道无法写入该 RAM 空间的情况。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果你已经将内存分配给 CLA 程序内存、CPU 将无法访问 RAM。  您在配置 CLA 存储器和初始化 CLA 之前是否运行此函数?

    此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、这个函数可以在 CLA 配置之前正确运行。主程序和引导程序将在系统初始化中完成一个 RAM 检查。 这是否意味着、如果主程序已经分配了 CLA 存储器、那么在使用此函数进行检查之前、引导程序需要释放存储器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,正确。 如果你想从 CPU 中使用它、 必须从 CLA 侧释放内存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。谢谢 Praveen。