This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:通过引导加载程序对闪存进行编程

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/967485/tms320f28054m-program-flash-through-bootloader

器件型号:TMS320F28054M
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

有人知道是否可以通过 SCI-A 引导加载程序执行闪存重新编程、或者只能通过这种方式将某些代码加载到 RAM 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗马

    请查看白皮书。 它详细介绍了实时固件更新步骤。

    software-dl.ti.com/.../lfu.html

    www.ti.com/.../spruiu8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的有趣链接!

    如果我错了、请纠正我的问题:我们需要在 SCI 引导加载程序模式(GPIO34 = 0)下启动 MCU 并将"串行闪存内核"加载到 RAM 中、我认为 C2000Ware 随附了该内核、然后该内核将接收新固件并将其编程到闪存中?

    假设我们不需要实时更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将线程分配给 Flash 专家。

    请注意、许多人因假期而外出、下周返回办公室。 因此、响应可能会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗马

    请查看此串行闪存编程指南 :https://www.ti.com/lit/sprabv4

    如果您有任何疑问、我们可以与串行内核专家联系。 请告诉我们。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这似乎正是我们所需要的!